This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:ESD 故障

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683187/drv8824-esd-failure

器件型号:DRV8824

您好!

我的客户在34V 应用中使用 DRV8824电机驱动器。 电机输出 AOUT1、AOUT2和 BOUT1、BOUT2均直接从驱动器连接到4引脚连接器。 然后、电机被插入到该连接器中。

客户正在对连接器进行+8kV 接触 ESD 测试、并发现 DRV8824损坏。 它们已尝试将4个引脚(AOUT1 AOUT2等)的每个引脚分别安装到接地端的43V SMA TVS 二极管。

当二极管为双向二极管(SMAJ43)时、它们无效、DRV8824仍然失效。 当二极管是单向的(SMAJ43A)时,它通过了整个测试,没有失败,但在一些命中后,出现了一些驱动器锁定。 它们还观察到流经单向二极管的衰减电流。

他们需要帮助来解决系统的 ESD 问题、并希望听到所有想法以及单向二极管可能影响运行(衰减期间)的解释。

非常感谢

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    我们将进行调查。

    您能否提供一些其他详细信息?
    执行+8kV 接触测试时、系统是否通电?
    执行+8kV 时、负电压连接在哪里?
    所有输出是否都发生故障? 如果不是、是哪一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    完成 ESD 接触测试后、系统通电。 当电路板安装在装置中(大接地金属盒)时、进行测试。 ESD 枪接地连接到底盘 GND -与电路板 GND 的电势相同。

    对于双向43V TVS、在第二次-8kV 击穿时失败(我们尚未在 BOUT 上尝试-8kV)。 它在两个输出上都通过了+8kV 电压。

    采用单向43V TVS 板、可同时通过+/- 8kV 测试。 我们计划在设计中保留这些 TVSS。

    我的主要问题/问题是与低侧 FET 体二极管并联的正向偏置二极管的影响。 根据数据表、不应存在任何。 在驱动电流模式(PWM 打开)下、电流 相反。 在快速和慢速衰减模式下(根据图7)  、相应的 FET 处于导通状态、并且 没有流经体二极管和 TVSS 的电流。 对吧?

    我们找到了 ESD 冲击后偶尔锁定的原因。 从我们的上行复位线路驱动器变得很低。 正在进行修复。

    此致、

    Darko

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Darko:

    "我的主要问题/问题是与低侧 FET 体二极管并联的正向偏置二极管的影响。 根据数据表、不应存在任何。 在驱动电流模式(PWM 打开)下、电流相反。 在快速和慢速衰减模式下(根据图7)、相应的 FET 处于导通状态、并且没有流经体二极管和 TVSS 的电流。 正确?"

    正确、应该没有影响。 在某些情况下、这可能会稍微有所帮助。 在死区时间内、一些电流可能会流过外部二极管并降低器件中的热量。

    很高兴听到您找到了偶尔锁定的原因。