我使用的流体阀具有一个24VDC 电磁阀、150欧姆、 110mH@10kz。 我已将 PWM 时钟减慢至~5kHz (1MEG 电阻器)、以使其正常工作。 更快的 PWM 时钟、例如20kHz 完全不起作用、solennoid 以随机方式循环关闭和打开。 在10kHz 时、阀工作和喷嘴非常清晰。 在5kHz 频率下、唱歌 是合理的、阀工作、输出波形看起来不错。
Rhold =100k
Rpeak =100k
Ckeep=1uf
VIN=24VDC
那么、PWM 部分可以承受的最小频率是多少。
在保留时间结束之前的这个图像...