This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:演示板在检测时显示100nF、但数据表未显示

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184336/drv8818-demo-board-shows-100nf-at-sense-but-datasheet-does-not

器件型号:DRV8818

您好!

在评估板设计中、原理图显示了感测引脚处感测电阻两端的100nF 电容。

但 DRV8818的数据表没有提供。  

您能否解释为什么添加了它、/在哪些情况下它可能是有益的?

此致、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    电容器的主要功能是滤除噪声。 如果 SENSE 引脚上存在高电平噪声或尖峰、则可能需要使用电容器。 噪声感应信号可能会导致无效的电流调节。

    此致、

    Pablo Armet