This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:DRV8872

Guru**** 2378930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681325/drv8872-drv8872

器件型号:DRV8872

您好,

 目前、我正在使用 DRV8872电机驱动器 从 Maxon 驱动 BDC。 在此之前、我使用了 ST 的 L6203、它很旧、体积更大。 写入 L6203的代码工作正常、现在同一代码出现了 DRV8872问题。 这两个驱动器之间的主要区别是快速电流衰减、我尝试减慢它的速度、但直到出现锯齿波形。  

我的应用是查找堵转电流,在这里我使用霍尔效应感应机制来提醒微控制器。 由于此输入 PWM MCU 的脉冲电流无法检测堵转电流。  

请允许我建议一些解决方案

谢谢、

Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan、

    您能否为 L6203和 DRV8872提供所用的输入序列? 在输入端、两个器件需要进行一些细微修改才能实现相同的输出。

    L6203使用哪种配置(8a、8b 或8c)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    我已经为具有 PWM 20Khz 的 L6203使用了8A 序列

    此致、

    Chetan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan、

    感谢您提供信息。 在两个器件上运行时、序列8a 看起来相似。

    区别在于、L6203使用使能引脚来启用/禁用输出、而 DRV8872使用 IN1/IN2。 要禁用 DRV8872输出、IN1和 IN2均应设置为0。

    这是否回答了您的问题、或者您是否有其他问题? 如果不同、您能否提供两个器件的输入/输出示波器捕获以帮助澄清问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rick、

    谢谢您,我们使用慢速衰减模式,其中 DRV 的工作原理与 L6203几乎相同。


    此致、
    Chetan