请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、 DRV8412我的电机以12伏电压运行、最大电流 为450 mA。 所需的 PWM 频率为160kHz。 请建议我为具有这些规格的有刷直流电机提供合适的驱动、而 PWM 信号来自 TMS320F28335
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的电机以12伏电压运行、最大电流 为450 mA。 所需的 PWM 频率为160kHz。 请建议我为具有这些规格的有刷直流电机提供合适的驱动、而 PWM 信号来自 TMS320F28335
Ankita、您好!
我建议 使用 DRV8848 (作为双通道或并联)或 DRV8801。
谢谢、
Matt