This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为有刷直流电机提供正确驱动

Guru**** 2378810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679527/proper-drive-for-brush-dc-motor

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335DRV8412

我的电机以12伏电压运行、最大电流 为450 mA。 所需的 PWM 频率为160kHz。 请建议我为具有这些规格的有刷直流电机提供合适的驱动、而 PWM 信号来自 TMS320F28335

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、您好!

    我建议 使用 DRV8848 (作为双通道或并联)或 DRV8801

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、您好!

    为什么有刷直流电机需要如此高的 PWM 频率?

    您打算使用的最小占空比是多少?

    您打算使用什么是 PWM 增量?

    回答这些问题后、可以提供建议的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电机的电阻为- 36.5欧姆、转子电感- 2200微亨。 为60.27微秒。 因此、fpwm = 8/60.27 = 132.7kHz。 我计划使用 www.ti.com/.../drv8412.pdf。DRV8412。 请告诉我这是否合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提到电机的电压错误。 电机的工作电压应为28伏、而不是12伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankita、您好!

    DRV8412是合适的、因为最大 PWM 频率为500kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick!! 此驱动器似乎适用。 但我有一个新问题... 我没有为此驱动器找到合适的直流/直流转换器。。我的电源电压为28V。降压转换器是否能够满足这一要求? 如果能帮我解决这个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankita、您好!

    只要满足电压和电流要求、任何类型的电压电源都应正常工作。