请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8813 你(们)好
我的客户计划在运行期间切换衰减模式。
如果您对 DRV8813有任何限制、可以告诉我吗?
任何时候都 可以进行切换 ? 电机运行期间的情况是否正常?
在 PWM 关闭期间、可以吗? >如果确定, 它是否在开关 DECAY 引脚后立即切换衰减模式?
如果您有任何建议、请告诉我。
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.