This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:运行期间的开关衰减模式(First<=>Slow)。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679925/drv8813-switch-decay-mode-first-slow-at-during-operation

器件型号:DRV8813

你(们)好

我的客户计划在运行期间切换衰减模式。

如果您对 DRV8813有任何限制、可以告诉我吗?

任何时候都 可以进行切换 ?  电机运行期间的情况是否正常?

在 PWM 关闭期间、可以吗?   >如果确定, 它是否在开关 DECAY 引脚后立即切换衰减模式?

如果您有任何建议、请告诉我。

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukuno-San、

    衰减模式可随时切换。 DRV8813没有限制。

    切换时、衰减模式将在下一个 PWM 周期生效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。

    穆克