请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667EVM-CT 主题中讨论的其他器件:DRV2667、 USB2ANY
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我安装了 usb2any 驱动程序、但当我希望使用 HCC 和 drv2667卡连接时、它会显示在 USB 图标中、但不想
连接、然后我连接了 i2c SDA、SCL 和 GND 的3个引脚
始终未连接硬件、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我安装了 usb2any 驱动程序、但当我希望使用 HCC 和 drv2667卡连接时、它会显示在 USB 图标中、但不想
连接、然后我连接了 i2c SDA、SCL 和 GND 的3个引脚
始终未连接硬件、
此致
您好 Lakhal、
请按照随附的说明更新固件。
e2e.ti.com/.../Update-USB2ANY-for-Haptics.pdf
e2e.ti.com/.../USB2ANY_5F00_2_5F00_7_5F00_0_5F00_0-_2D00_-USBCOM.txt