This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV2667EVM-CT:将 I2C 中的 DRV2667EVM 板与 USB2ANY 连接

Guru**** 2379880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679805/webench-tools-drv2667evm-ct-connection-of-the-drv2667evm-board-in-i2c-with-usb2any

器件型号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2667USB2ANY

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我安装了 usb2any 驱动程序、但当我希望使用 HCC 和 drv2667卡连接时、它会显示在 USB 图标中、但不想

连接、然后我连接了 i2c SDA、SCL 和 GND 的3个引脚

始终未连接硬件、

此致