This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:有刷直流电机和高精度模拟测量电路

Guru**** 2379430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678584/drv8871-brushed-dc-motor-and-high-precision-analog-measurement-circuit

器件型号:DRV8871

当前项目需要测量 PH 值并根据 PH 值驱动30W 直流有刷电机。 我想让 PH 测量电路和电机驱动电路位于电路板上。 电机距离电路板20米以内。 如果使用 DRV8871进行电机控制、则不知道是否可以在电路板上实现 PH 测量电路。 如果选择 DRV8871、则由单芯片计算机控制。 如何隔离控制路径等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户449359:

    您能否提供您想要实现的目标的方框图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rick

    谢谢你。 这是我的方框图。