请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 当前项目需要测量 PH 值并根据 PH 值驱动30W 直流有刷电机。 我想让 PH 测量电路和电机驱动电路位于电路板上。 电机距离电路板20米以内。 如果使用 DRV8871进行电机控制、则不知道是否可以在电路板上实现 PH 测量电路。 如果选择 DRV8871、则由单芯片计算机控制。 如何隔离控制路径等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.