This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605 Immersion 许可联系

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2605L, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678616/drv2605-drv2605-immersion-license-contact

器件型号:DRV2605
Thread 中讨论的其他部件:DRV2625

尊敬的 TI 团队:

我想使用 DRV2605。

我们知道 DRV2605包含 Immersion 许可费。

我们希望使用 DRV2605来使用 TI 提供的 Immersion 库、以确保没有专利问题。

我们知道 DRV2605不是专利问题。

请回答。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    当您使用 DRV2605/DRV2605L/DRV2625器件时、ROM 波形库(或库)的 Immersion 许可将以器件的价格支付。 您无需向 Immersion 支付额外费用。 我们提供 IC 以及用户如何与器件连接、这由客户决定。 有关许可证信息、请参阅 DRV2605的第11.1节"法律声明"。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luis:

    感谢您的回答。

    但数据表11.1中显示的数据不明确。
    我们要知道的是:
    1.使用 DRV2605时,请确保使用 TI 提供的 Immersion 库没有法律问题。
    2.使用 DRV2605自行制作波形、并确保在使用时不存在任何法律问题。

    必须确保我们能够设计 DRV2605。
    请回复。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    1) 1) Immersion 许可费包含在 DRV2605 IC 的价格中。
    2) 2)如果您使用 DRV2605、那么您将拥有123个浸渍许可波形供您使用。

    如果您将 Immersion 库与 DRV2605配合使用、则不会有任何法律问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jos é Luis:

    感谢您的回答。