请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 Thread 中讨论的其他部件:、 DRV2625
尊敬的 TI 团队:
我想使用 DRV2605。
我们知道 DRV2605包含 Immersion 许可费。
我们希望使用 DRV2605来使用 TI 提供的 Immersion 库、以确保没有专利问题。
我们知道 DRV2605不是专利问题。
请回答。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.