请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 您好!
我将 MODE 引脚保持悬空、尝试在1x PWM 模式下使用 DRV8320。 但是、当我在 Inha 引脚上调整 Arduino 的 PWM 信号时、器件仅会打开所有低侧栅极。 我意识到存在"制动模式"、但我将 INlc 引脚连接到高电平(5V)、该引脚应关闭制动器? 我出了什么问题? 我目前已将霍尔传感器直接连接到 INLA、INHB 和 INLB 引脚、但不会发生任何情况。
谢谢!