This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:在使用咔嗒声频率模式时注册以获得更低的 FG 信号抖动

Guru**** 2381290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678636/drv8308-register-for-more-low-jitter-of-fg-signal-at-using-click-frequency-mode

器件型号:DRV8308

您好!

我的客户正在调优 DRV8308。
条件为 VM = 24V、Click 频率模式、3霍尔120模式(BASILE=1)和 FG 频率= 600Hz (FGSEL=01)。

电机速度和运动正常。
我想针对更低的 FG 信号抖动进行调优。
您能告诉我哪些寄存器名称应该进行更多调整、以实现更低的 FG 信号抖动吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    没有可调节 FG 信号抖动的寄存器设置。 客户遇到了什么类型的抖动?
    也许他们可以尝试使用另一个 FG 模式选择? 我将从 FGSEL=00开始、因为这仅使用霍尔_U 来生成 FG。
    此外、数据表的第8.1.3节详细介绍了另一个选项。 本节详细介绍了一个 FG 电路、以最大限度地降低噪声。 谢谢你。