请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308 您好!
我的客户正在调优 DRV8308。
条件为 VM = 24V、Click 频率模式、3霍尔120模式(BASILE=1)和 FG 频率= 600Hz (FGSEL=01)。
电机速度和运动正常。
我想针对更低的 FG 信号抖动进行调优。
您能告诉我哪些寄存器名称应该进行更多调整、以实现更低的 FG 信号抖动吗?
此致、
Shimizu