This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV10983:关于开环设置&放大器中的 DRV10983驱动电机;速度异常

Guru**** 2378850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678580/compiler-drv10983-about-drv10983-drive-motor-in-open-loop-setting-speed-abnormal

器件型号:DRV10983

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、Everone:

    我  最近使用 DRV10983 IC 来驱动 BLDC 电机工作、我使用 PWM 控制、它为20%

电机成功激活、但有时会发生问题、  

寄存器0x1E 故障代码显示0x02、这意味着 lock1:速度异常。
寄存器0x1B 速度 CMD[7:0]显示了 PWM 占空比20%的正确值。
寄存器0x1C 速度 CMD 缓冲器[7:0]显示了该值快速增加。
它会快速高于20%、然后导致锁定1、电机停止。
然后、FGOLsei{1:0}为01、这意味着 FG 输出仅在闭环中。
故障发生在 FG 引脚为高电平、这意味着发生在开环中。

这些参数与开环相关:

OpenLCURY[1:0]:1.6A (电机负载需要高电流才能驱动)

OpLCurrent Rt[2:0]:6 VCC/s

StAccel2[2:0]:0.22Hz/s2

StAccel1[2:0]: 2.1Hz/s

Op2ClsThr[4:0]:25.6Hz

我想知道如何优化参数来解决问题?  

我检查数据表中的开路电流设置。它是否与此问题相关?

公式2 - ulimit  ILimit X RM +速度(Hz) X Kt

开环中的速度(Hz)的 Op2ClsThr[4:0]值是否为?

 ulimit 是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jossun、

    感谢您提供的简明信息。

      有几种可能出现的途径,但让我解释一下正在发生的情况。 本质上、该公式仅指机械 AVS 函数。 它与速度异常有关、但不相同。 本质上而言、当电机旋转时、它会生成感应电压(BEMF)、因为 在电机旋转时磁场会通过线线圈(电机相位)。 我们可以 通过两种方法估算该 BEMF:

    EEMF1 = V_u -i*RM 和 BEMF2 = KT *速度、其中 V_u 是施加在电机相位上的电压、KT 是已编程 的电机 BEMF 电常数、是电机的相电阻。 理想情况下、BEMF1和 BEMF2应该相当相等。

    锁定1速度异常表示、EEMF2 > V_u 将触发锁定。 因此、如果驱动器尝试施加 小于通过将 KT 与 Speed 相乘计算得出的 BEMF 的电压、则会触发故障。 这是有道理的、因为此感应电压应低于我们施加到电机上的电压。

    无论如何、这意味着可能会出现(或组合)以下问题:

    • 电机在启动过程中加速过快、与驱动器不同步(速度不正确)
      • 只需降低一阶和二阶加速常量 (StAccel2[2:0]和 StAccel[2:0])并生成电流  
      • 如果您没有启用异常 KT/BEMF 锁、请启用它
    • 编程的电机 KT 编程错误(KT[6:0])、错误地触发了此事件(Kt 不正确)。
      • 尝试启用闭环禁用(CLOODIIS - 0x2B[0])
      • 读取估算出的 KT (MotorKt[15:8]和 MotorKt[7:0])、看看它是否与您在 KT[6:0]寄存器中编程的值相匹配。 如果不是这样、则使它们匹配
      • 请阅读寄存器说明中的公式注释、了解所有这些参数
    • t 控制(Tdelay[6:0])未正确调整。
      • 大多数电机 都在 100u-500us 范围内。 使用此范围中的某项开始

    要回答您的其他问题:

    • 开环中的速度(Hz)的 Op2ClsThr[4:0]值是否为?
      • 开环到闭环阈值是指在移交到闭环之前达到的目标速度。 电机应以该速度旋转、然后转至与速度命令对应的速度
    •  ulimit 是什么意思?  

      • ulimit 与 V_u 所施加的电压相同。 限制部分是指在这种情况下可以忽略的 AVS 功能。

    最棒的

    Cole