工具/软件:TI C/C++编译器
您好、Everone:
我 最近使用 DRV10983 IC 来驱动 BLDC 电机工作、我使用 PWM 控制、它为20%
电机成功激活、但有时会发生问题、
寄存器0x1E 故障代码显示0x02、这意味着 lock1:速度异常。
寄存器0x1B 速度 CMD[7:0]显示了 PWM 占空比20%的正确值。
寄存器0x1C 速度 CMD 缓冲器[7:0]显示了该值快速增加。
它会快速高于20%、然后导致锁定1、电机停止。
然后、FGOLsei{1:0}为01、这意味着 FG 输出仅在闭环中。
故障发生在 FG 引脚为高电平、这意味着发生在开环中。
这些参数与开环相关:
OpenLCURY[1:0]:1.6A (电机负载需要高电流才能驱动)
OpLCurrent Rt[2:0]:6 VCC/s
StAccel2[2:0]:0.22Hz/s2
StAccel1[2:0]: 2.1Hz/s
Op2ClsThr[4:0]:25.6Hz
我想知道如何优化参数来解决问题?
我检查数据表中的开路电流设置。它是否与此问题相关?
公式2 - ulimit ILimit X RM +速度(Hz) X Kt
开环中的速度(Hz)的 Op2ClsThr[4:0]值是否为?
ulimit 是什么意思?