请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312 我将 TMS320F28335ZHHA 连接到 DRV8312。 由于 AGND 和 GND 仅通过一个电阻器进行隔离、我是否需要将任何光隔离器连接到驱动器的 PWM 输入、或者我可以将控制器的 PWM 通道直接连接到 drv8312?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.