This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:是否需要光隔离器?

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678765/drv8312-is-opto-isolator-needed

器件型号:DRV8312

我将 TMS320F28335ZHHA 连接到 DRV8312。 由于 AGND 和 GND 仅通过一个电阻器进行隔离、我是否需要将任何光隔离器连接到驱动器的 PWM 输入、或者我可以将控制器的 PWM 通道直接连接到 drv8312?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankita、您好!

    通常、不需要光隔离、因为 GND 和 AGND 之间的绝对最大电压为+/-0.3V。 如果使用具有0至3.3V 输出的 PWM 信号、这种变化不应成为问题。

    最终、您需要决定是否需要光耦隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我将继续介绍驱动器中不同接地引脚不需要隔离的概念。 我通过连接驱动器 drv8312的2个接地端子进行了检查、没有听到短路声音。