请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8843 主题中讨论的其他器件: DRV8870
你好
我们希望使用200kHz 50%占空比信号驱动 DRV8843的 AIN0/1。
AIN0/1是复杂的(相位差180度)。
BIN0/1也是如此。
每个通道的输出电流不超过300mA。
数据表指定的 PWM 频率不超过100KHz。
在低电流和50%占空比的条件下、我们能否使用200kHz 的频率。
此致
Oded