This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8843:DRV8843 PWM 频率

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8843, DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676702/drv8843-drv8843-pwm-frequency

器件型号:DRV8843
主题中讨论的其他器件: DRV8870

你好

我们希望使用200kHz 50%占空比信号驱动 DRV8843的 AIN0/1。

AIN0/1是复杂的(相位差180度)。

BIN0/1也是如此。

每个通道的输出电流不超过300mA。

数据表指定的 PWM 频率不超过100KHz。

在低电流和50%占空比的条件下、我们能否使用200kHz 的频率。

此致

Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oded、

    不建议在200kHz 应用中使用建议限制不超过100kHz 的 DRV8843。

    现在、看看 DRV8870、它的最大 fpwm 为200kHz。 请注意以下参数表下方的注释。 请验证此 DRV 是否满足您的应用需求!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    DRV8843数字输入的最小脉冲宽度是多少?

    此致

    Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    DRV8843数字输入的最小脉冲宽度是多少?

    此致

    Oded