请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301、 LAUNCHXL-F28069M、 DRV8301您好!
我们正在使用 BOOSTXL-DRV8301和 LAUNCHXL-F28069M、并希望实现自生成的 solidThinking 嵌入代码。 代码在我们定制的逆变器上经过验证和测试、工作正常。
但是、当我们使用 DRV8301替换逆变器时、MOSFET 不会导通。 从SLVU974 (BOOSTXL-DRV8301硬件用户指南)中删除了"图4。 Booster Pack 引脚分配和5.4- Booster Pack GPIO 信号"我们了解到、必须启用 EN 栅极引脚才能启用栅极驱动器和电流分流放大器。
我的查询是:
1.我们是否必须为 EN 栅极提供高电平(即引脚编号 13)或低电平来启用它?
2.仅启用 EN-GATE 引脚是否可以解决问题或必须启用其他功能?
是否在使用 DRV8301时必须使用 SPI。
注意:我们使用标量控制来运行电机,而不是 FOC。