This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:使用 DRV8301和 LAUNCHXL-F28069M 实现自制 solidThinking 嵌入代码

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, LAUNCHXL-F28069M, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678344/boostxl-drv8301-using-drv8301-and-launchxl-f28069m-implement-self-made-solidthinking-embed-code

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301LAUNCHXL-F28069MDRV8301

您好!

我们正在使用 BOOSTXL-DRV8301和 LAUNCHXL-F28069M、并希望实现自生成的 solidThinking 嵌入代码。 代码在我们定制的逆变器上经过验证和测试、工作正常。

但是、当我们使用 DRV8301替换逆变器时、MOSFET 不会导通。 从SLVU974  (BOOSTXL-DRV8301硬件用户指南)中删除了"图4。 Booster Pack 引脚分配和5.4- Booster Pack GPIO 信号"我们了解到、必须启用 EN 栅极引脚才能启用栅极驱动器和电流分流放大器。

我的查询是:

1.我们是否必须为 EN 栅极提供高电平(即引脚编号 13)或低电平来启用它?

2.仅启用 EN-GATE 引脚是否可以解决问题或必须启用其他功能?

是否在使用 DRV8301时必须使用 SPI。

注意:我们使用标量控制来运行电机,而不是 FOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalpesh、

    EN_GATE 必须置为高电平才能启用器件。 这应该是您启用器件所需的全部操作。

    您无需使用 SPI、但它允许您针对应用对器件的运行进行微调。 确保在不通过 SPI 进行通信时 nSCS 处于高电平。

    如果您不想在应用中使用 SPI、请考虑使用我们的 DRV8320H 或 DRV8323H 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 James 的指导。