请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8832-Q1 大家好、
我的客户询问了以下有关 DRV8832-Q1数据表的问题。
(1) OCP 时间
7.3.6.1中的数据表显示“如果此模拟电流限制持续时间超过 OCP 时间,…” 但似乎没有对 OCP 时间进行说明。 您能否提供 OCP 时间?
(2) 8.2.2.2电机电流跳变点
在本节中、有如下说明。
'Ω 将 ILIMIT 设置为0.5A、RISENSE = 0.2V/0.9A = 0.22 μ H。'
对于"将 ILIMIT 设置为0.5A"部分、是否为拼写错误、应更正为"将 ILIMIT 设置为0.9A"?
此致、
Noboo Fujihara