This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:电机驱动器论坛

Guru**** 2380200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676770/drv8832-q1-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8832-Q1

大家好、

我的客户询问了以下有关 DRV8832-Q1数据表的问题。

(1) OCP 时间

7.3.6.1中的数据表显示“如果此模拟电流限制持续时间超过 OCP 时间,…” 但似乎没有对 OCP 时间进行说明。 您能否提供 OCP 时间?

(2) 8.2.2.2电机电流跳变点

在本节中、有如下说明。  

'Ω 将 ILIMIT 设置为0.5A、RISENSE = 0.2V/0.9A = 0.22 μ H。'

对于"将 ILIMIT 设置为0.5A"部分、是否为拼写错误、应更正为"将 ILIMIT 设置为0.9A"?

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    OCP 时间为2us。 这些信息位于我们的保护电路信息中的电气特性下。
    感谢您指出应用部分的拼写错误。 我已记录它、并将在下一个版本中进行更新。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的回答。

    关于问题1、我想确认 tOCP。

    在电气特性表中、显示"OCP 抗尖峰脉冲时间"。

    我可以确认 7.3.6.1中的"OCP 时间"是 OCP 抗尖峰脉冲时间吗?

    谢谢、此致、

    Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、
    正确、OCP 抗尖峰脉冲时间是第7.3.6.1节中描述的 OCP 时间。 谢谢你。