请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8833C 主题中讨论的其他器件: DRV8833
大家好、
我正在尝试通过 DRV8833C 驱动锁存电磁阀,我已经通过控制器向 nSleep 引脚提供了高电平信号,并向 IN1和 IN2引脚提供了适当的逻辑。 已检查是否也没有故障输出
但仍然无法获得输出、对于600mA 的电流、我还将100微法拉大容量电容器连接到了电池输出。 请帮我解决电源电压和噪声电容器不在 drv8833中运行的原因。
此外、我还尝试将电流感应引脚接地。
请提供指导
谢谢、此致
Manik