This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833C:通过 DRV8833C 锁存电磁阀驱动问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833C, DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678302/drv8833c-latching-solenoid-valve-driving-problem-through-drv8833c

器件型号:DRV8833C
主题中讨论的其他器件: DRV8833

大家好、

我正在尝试通过 DRV8833C 驱动锁存电磁阀,我已经通过控制器向 nSleep 引脚提供了高电平信号,并向 IN1和 IN2引脚提供了适当的逻辑。 已检查是否也没有故障输出

但仍然无法获得输出、对于600mA 的电流、我还将100微法拉大容量电容器连接到了电池输出。 请帮我解决电源电压和噪声电容器不在 drv8833中运行的原因。

此外、我还尝试将电流感应引脚接地。

请提供指导

谢谢、此致

Manik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manik、

    您能否提供更多详细信息来说明器件如何无法正常工作? 您能否检查以下事项?

    • 当您将 IN 引脚拉为高电平时、您是否会在 OUT 引脚上看到电压?
    • 您是否看到任何电流从 OUT 引脚流出?
    • VINT 是否在3.3V 下测量?
    • VINT 上是否有正确的旁路电容器?
    • nFAULT 上是否有上拉电阻器? 否则、它将不会报告故障。