This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305 SPI 和 SDO

Guru**** 2379440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/677844/drv8305-drv8305-spi-and-sdo

器件型号:DRV8305

您好!

我一直在尝试与 DRV8305进行 SPI 通信。 我接收到来自 DRV8305 SPI 寄存器的不一致读取。 调试该问题后、发现问题是 SDO 线路没有快速上升、达到逻辑高电平(连接的 SPI 波形)。 在尝试解决问题时、google 向我指出了一个问题:

查看了提到的 SDO 上拉电阻器的数据表和 EVM 原理图、但我在其中找不到任何电阻器。 有人能不能告诉我上拉电阻器需要什么值?

谢谢、

制造商

 

e2e.ti.com/.../DRV8305_5F00_SPI_5F00_Debugging_5F00_SCLK_2D00_SDO.pdf

e2e.ti.com/.../DRV8305_5F00_SPI_5F00_Debugging_5F00_SCLK_2D00_SDI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、
    DRV8305 SDO 引脚没有指定的上拉值。 您通常可以使用1.5k 电阻器。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    1k5上拉电阻使 SDO 波形看起来更好。
    正在努力从 STM32F334获取与 DRV8305的 SPI 通信。

    谢谢、

    制造商