请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 您好!
我一直在尝试与 DRV8305进行 SPI 通信。 我接收到来自 DRV8305 SPI 寄存器的不一致读取。 调试该问题后、发现问题是 SDO 线路没有快速上升、达到逻辑高电平(连接的 SPI 波形)。 在尝试解决问题时、google 向我指出了一个问题:
查看了提到的 SDO 上拉电阻器的数据表和 EVM 原理图、但我在其中找不到任何电阻器。 有人能不能告诉我上拉电阻器需要什么值?
谢谢、
制造商
e2e.ti.com/.../DRV8305_5F00_SPI_5F00_Debugging_5F00_SCLK_2D00_SDO.pdf
e2e.ti.com/.../DRV8305_5F00_SPI_5F00_Debugging_5F00_SCLK_2D00_SDI.pdf