This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:如何计算功率耗散

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/677351/drv8872-q1-how-to-calculate-power-dissipation

器件型号:DRV8872-Q1

大家好、

我的客户希望使用以下用例计算功率耗散。

-输入电压:6.5V

-电机电流:250mA

-占空比:10%

-电机电阻:9欧姆(最小值)、14欧姆(典型值)、22欧姆(最大值)

- Ta =-40deg 至125deg

要根据数据表中的等式(4)计算功率耗散、我如何在本用例中考虑 IRMS?

考虑到占空比= 10%时、是否合理地认为 IRMS = 25mA?

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福家原-圣

    如果电机在6.5V 电压下以100%占空比消耗250mA 电流、那么我认为使用 IRMS = 25mA 是正确的。 否则,我认为您可以通过 IRMS = Duty*VIN/RTM 来计算它。