请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8872-Q1 大家好、
我的客户希望使用以下用例计算功率耗散。
-输入电压:6.5V
-电机电流:250mA
-占空比:10%
-电机电阻:9欧姆(最小值)、14欧姆(典型值)、22欧姆(最大值)
- Ta =-40deg 至125deg
要根据数据表中的等式(4)计算功率耗散、我如何在本用例中考虑 IRMS?
考虑到占空比= 10%时、是否合理地认为 IRMS = 25mA?
此致、
Noboo Fujihara