请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308 您好!
我发现 DRV8308 nlock 引脚报告锁定(低电平)的问题、但如果我加载电机并监控 FGout、FGout 将拉伸。 这是在时钟频率模式下、速度设置为300、频率为50Hz、转换为750RPM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我发现 DRV8308 nlock 引脚报告锁定(低电平)的问题、但如果我加载电机并监控 FGout、FGout 将拉伸。 这是在时钟频率模式下、速度设置为300、频率为50Hz、转换为750RPM。
尊敬的 Rob:
您是否在我们的 DRV8308EVM 上评估此功能? 您是否按照 用户指南中的调整时钟频率模式步骤进行了操作? 有一些滤波器和其他特性需要进行调整、以便时钟频率模式正常工作。