This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308 nlock 报告锁定、但加载电机证明它事实上未锁定

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8308EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676976/drv8308-drv8308-nlock-reports-lock-but-loading-the-motor-proves-that-it-s-not-in-fact-locked

器件型号:DRV8308

您好!

我发现 DRV8308 nlock 引脚报告锁定(低电平)的问题、但如果我加载电机并监控 FGout、FGout 将拉伸。 这是在时钟频率模式下、速度设置为300、频率为50Hz、转换为750RPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否在我们的 DRV8308EVM 上评估此功能? 您是否按照 用户指南中的调整时钟频率模式步骤进行了操作? 有一些滤波器和其他特性需要进行调整、以便时钟频率模式正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您的回答! 我使用 DRV8308EVM 进行评估。 我已经针对时钟频率模式进行了调整、但我仍然感到困惑、为什么 DRV8308在未锁定时会报告锁定?

    此外、速度参数是否用于开环和闭环运行? 用户手册指出、它的开环增益明显影响闭环时的运行行为。 例如、我注意到、较大的速度值将增加系统灌入的电流、以保持速度环路锁定。

    谢谢、
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    您的 SPEEDTH 设置是什么? 您可以尝试减小它吗? 这将设置 LOCKn 的 FGOUT 和 CLKIN 之间允许的变化。