This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:软件无传感器调优问题

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350S-EVM, DRV8350H-EVM, DRV8353R, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue

器件型号:DRV8350H-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8350S-EVMDRV8353RDRV8353

您好!

对于我们的电池供电型烟雾抽风扇、我们希望开发1.5KW 无刷电机驱动器。

对于新的开发、我们希望使用参考 DRV8350S。

我们计划使用 DRV8350S-EVM 电路板开始我们的开发工作。

 

我的启动序列有问题、我们在电路板 DRV8350S-EVM 上使用 FIRware SLVC755无传感器。

电机在无负载的情况下正常运行。

对于负载(风扇的螺旋桨)、我无法使电机启动、我有过流错误。

哪个参数有问题?

我的配置:

我的过流错误结果:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/38/20221020_5F00_165013.mp4

感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您提供深入的信息

    我再次使用无传感器模式、

    是否可以从 TI 团队获得帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    对于我的公式、我们具有相同的结果。

    U_I_PHASE_ADC=((38.3/2)+1)*0.007*I_Phase。

    电机相电流限制= u_I_PHASE_ADC *(4096/3.3)。

    Julien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    [引用 userid="106056" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4437679 #4437679"]三相电压的波形应是单极的----高于地面。 在示波器图片上、显示的波形具有负电压。 您可以确认这一点吗?

    您能回答我的问题吗?为什么三相的电压是双极的——高于和低于接地值? 它们可能不是相电压、而是相电流? 您应该清楚地指出这一点。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julient、

    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4450466 #4450466"]

    是的、我确实注意到在发动机开始转动之前启动时间更长。

    尽管有这些设置、我仍然无法正常转动螺旋桨(在无传感器模式下)。

    [/报价]

    如果您仍然想解决电机不以无传感器模式运行的问题、您能通过发布有关电机 旋转前如何"对齐"以及 Align_wait_time 计算参数的视频来帮助我吗?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julient、

    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4450597 #4450597"]

    对于我的公式、我们具有相同的结果。

    U_I_PHASE_ADC=((38.3/2)+1)*0.007*I_Phase。

    电机相电流限制= u_I_PHASE_ADC *(4096/3.3)。

    [/报价]

    我的问题是:

    "如果您希望将电机电流限制设置为15A、则程序值应在使用库存0.007欧姆 Rsense 时为:

    15A * 0.007 * 20 * 4096/3.3 = 2606、这是 ADC 转换器输出。

    问题:在 GUI 中输入电流限制值时、应该输入 ADC 转换器值还是电机电流、单位为安培? "

    同样、如果您需要帮助、请回答我的问题、以便我完全了解您的问题。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、三相的波形是启动期间的相电流。

    我使用10mV/A 的电流探头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我们通过强制设置2606的值来设置图形界面或软件中的电流。

    我选择了第二个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542173" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165929/drv8350h-evm-software-sensorless-tuning-issue/4451846 #4451846"]我们通过强制设置2606的值来设置图形界面或软件中的电流。[/quot]

    这证实了我怀疑 GUI 使用'A'时出错--电流单位为安培--作为该参数的单位,它实际上是12位 ADC 值。

    TI 工程师应在 GUI 上进行校正、因为2606A 的值与15A 电流限制的值相反、看起来很错误。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、  

    我们的许多团队成员目前都外出度假-  

    我们的团队成员会在新年年初解决您的问题/疑虑、因此我们的回复可能会延迟  

    谢谢、此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、  

    我们 的许多团队成员目前都外出度假-  

    我们的团队成员会在新年年初解决您的问题/疑虑、因此我们的回复可能会延迟  

    谢谢、此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian 和 Julien、

    感谢您的反馈。 我已注意到对该文件所需的修订。

    最棒的

    Akshay