主题中讨论的其他器件: DRV8873、 DRV8412、 DRV8432
您好!
我的新 DRV8873S-Q1EVM 套件有一个大问题。
它正常工作了半个小时、然后我用欠压和电机块测试它、现在它已经失败了。
模块 由"实验室直流电源"供电、最大电压为15VDC 3A 电流控制。 电机在15VDC 下的电流块上获得1.5A 电流。
在首次测试时、所有功能正常、电机以任何速度向前和向后移动。
电压为4V、电压为15VDC 和1.5A 的阻断电机对其进行测试。
此测试完成后、模块不再工作。 我曾在 DRV8873S 的引脚13/20上报告过15VDC 正常。
MSP430上的3、3V 和 FT232RL 上的5、V 也是正确的。 我可以通过 USB 串行连接、使电机控制窗口正常工作。
在电机控制窗口中、所有故障均显示为红色、在右上角的"故障状态"下、显示"无电源"
"清除故障"按钮不起作用、所有故障保持红色。
我报告了 DRV8873S-Chip 上引脚1 "DVDD"处的电压、并且仅为0.683V
是否可以 在不加热的情况下使用15V 和1.5A 来关闭 DRV8873S、或者我的问题是否存在其他问题?
PS:状态 LED 指示灯正常闪烁、VM LED 指示灯和 nFAULT 指示灯闪烁几次。