This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873S-Q1EVM:"无电源"DRV8873S 的错误消息和无功能-"电机控制工具"

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873S-Q1EVM, DRV8873, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/747868/drv8873s-q1evm-no-power-error-message-and-no-function-with-drv8873s---motor-control-tool

器件型号:DRV8873S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8873DRV8412DRV8432

您好!

我的新 DRV8873S-Q1EVM 套件有一个大问题。

它正常工作了半个小时、然后我用欠压和电机块测试它、现在它已经失败了。

模块 由"实验室直流电源"供电、最大电压为15VDC 3A 电流控制。 电机在15VDC 下的电流块上获得1.5A 电流。

在首次测试时、所有功能正常、电机以任何速度向前和向后移动。

电压为4V、电压为15VDC 和1.5A 的阻断电机对其进行测试。

此测试完成后、模块不再工作。 我曾在 DRV8873S 的引脚13/20上报告过15VDC 正常。

MSP430上的3、3V 和 FT232RL 上的5、V 也是正确的。 我可以通过 USB 串行连接、使电机控制窗口正常工作。

在电机控制窗口中、所有故障均显示为红色、在右上角的"故障状态"下、显示"无电源"

"清除故障"按钮不起作用、所有故障保持红色。

我报告了 DRV8873S-Chip 上引脚1 "DVDD"处的电压、并且仅为0.683V

是否可以 在不加热的情况下使用15V 和1.5A 来关闭 DRV8873S、或者我的问题是否存在其他问题?

PS:状态 LED 指示灯正常闪烁、VM LED 指示灯和 nFAULT 指示灯闪烁几次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:
    问题最早出现在16日星期五。 我在周末换了电源并断开了 USB 电缆。
    电路板未通电时为60小时。
    今天是星期一19。 我打开电源并再次连接 USB 电缆、问题仍然存在。
    电机未移动所有故障均已激活、且显示"无电源"
    DVDD 电压仍然与周五相同、为0.683V。 我从外部源获取5VDC、并将其连接到 DRV8873S 的 DVDD 引脚。 如果电机正常工作、则错误消息"无电源"消失。 然后、我从 DVDD 引脚上断开外部5VDC、而0.683V 现在在没有外部连接的情况下提升至正确的5VDC。 从外部到 DVDD 的5VDC 电压提供时间很短、因此电路板的工作原理绝对正常、没有问题。
    电路板是否可以在无电源和无 USB 连接的情况下锁存3天、并通过5VDC 脉冲连接到 DVDD、它将唤醒并正常工作? 我们将使用 DRV8873S 作为生产数量更大的新机器、但现在我有点困惑。
    这是否是 DVDD 故障的已知问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我们没有发现这一失败。

    您能否提供一些其他信息? 我们希望在此重复您的发现。
    1) 1) 1)您能否提供 EVM 的照片?
    2) 2) 2)您能否提供有关如何测试欠压的详细说明?
    a)寄存器和 EVM 配置设置是什么?
    b)负载是如何配置的?
    c)占空比设置是什么?
    d)您是否更改了电源限制?
    e)您是否在电机运行或电机启动时停止运转?
    f)电机参数是什么(我们可能没有精确的电机匹配、但可以使用 L/R 负载、因为它处于停机状态)?
    3) 3)连接到 DVDD 时、5VDC 电源的电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rick、
    感谢您的快速回复。
    我将尝试回答您的问题,并按时间顺序查看问题以及 EVM 现在看起来如此糟糕的原因;-)
    第16个星期五
    -下载"DRV8873S -电机控制"软件、并连接了一个小型电机(12V、1.5A、12欧姆)和一个最大15V 的电源 连接到 EVM。 一切都很好、来回的电动机控制也不错。 无特殊参数。
    -尝试降低电源直至电机关闭,这是在5VDC 时发生的。 没问题。
    -返回至15VDC 并堵塞正在运行的电机,电流表显示大约1,5A,我注意到没有问题。
    之后、如果没有电机堵转、电机就没有运动、软件会以红色显示所有故障状态、在"故障状态"下、它会显示消息"无电源"、直到此时我不更改任何参数、也不焊接 EVM。 我不知道问题出现的确切时刻、我认为是在电机堵转之后?!
    -测量了 VM 电压15V 和3、3V 正常、但来自 DVR8873S 的引脚1处的 DVDD 仅为0、683VDC、而不是5VDC
    -周末:-)(关闭电源和断开 USB 端口) EVM 在周末完全断开!
    -星期一上午19点打开电源15VDC 并连接 USB、启动 EVM 软件。 所有故障均为红色、并返回错误消息"不能通电"。 DVDD 与星期五完全相同、具有0、683V。
    第一个想法是"MOSFET Q1问题"、我尝试用一点热量移除 MOSFET、并用导线代替它。
    这不能解决问题(DVDD 0、683V)、但现在我在 H1处获得了一个"松弛接头"。 如果我在 H1处的接线上稍微混合一点、则 VM LED 开始闪烁。 H1块的+引脚通孔接触有问题。 我不知道这个问题是否存在、但通孔连接现在有缺陷。 我已解焊 H1块、并将其直接焊接到 EVM 上的焊盘+和 GND 上。 看起来有点糟糕、但"松弛接头"已修复。 但 DVDD 仍为0、683V、无电机功能。
    -下一次尝试是直接为 DVDD 引脚提供外部5V DC、"工作或芯片"、但我不知道我可以做什么。 我从"实验室直流电源"获取5V 输出、与15VDC 的输出相同。 5V 输出是一个具有1A 电流的 L7805稳压器。我将5VDC 连接到 DVDD、15VDC 和 USB 也被连接。 此时、"不能通电"消息消失、所有故障消息变为绿色、电机随着滑块的来回移动、就像我的第一次测试一样。
    -删除了 DVDD 的5V 电压、DVDD 引脚上的电压现在为5VDC、内部稳压器现在可以在没有外部帮助的情况下正常工作。
    -由于这一刻 EVM 的工作没有问题、因此它非常神秘。
    -移除了零欧姆电阻器 R30和 R32、因为我将使用我们的控制器测试电机和 DRV8873S、但更改了 TI 软件的 SPI。 这非常好、我可以从控制器控制电机、并可以通过 TI 软控制参数。 稍后、我将控制我们的控制器中的所有内容。

    您能否提供一些其他信息? 我们希望在此重复您的发现。
    1) 1) 1)您能否提供 EVM 的照片? >私人邮件
    2) 2) 2)您能否提供有关如何测试欠压的详细说明? >查看我的帖子
    a)寄存器和 EVM 配置设置是什么? >直到出现问题"出厂设置"
    b)负载是如何配置的? > PWM 小型电机55mm 长35mm 直径12V 12 Ω、15VDC
    c)占空比设置是什么? 在块时刻大于100%
    d)您是否更改了电源限制? > EVM =出厂时、extern 受15V 3A 电流限制
    e)您是否在电机运行或电机启动时停止运转? >它认为是在运行时
    f)电机参数是什么(我们可能没有精确的电机匹配、但可以使用 L/R 负载、因为它处于停机状态)?
    > Johnson "Hobby Motor"(仅用于测试、不适用于后续产品)直径35mm、长度55mm、共12欧姆
    15VDC 下的堵转电流为1、5A
    3) 3)连接到 DVDD 时、5VDC 电源的电流是多少? >从 L7805 (最大) 1A

    希望这对您有所帮助。
    我将尝试使故障恢复、直到现在它工作正常。

    Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    现在我有一个全新的 DRV8873 EVM 、经过微小的更改、我遇到了与第一个 EVM 相同的问题。 (请参阅此主题中的第一个帖子。)

    在首次测试时、它正常工作。 我移除了两个零欧姆电阻器 R30和 R32、将我自己的控制器连接到具有3、3V 输出 PWM 信号的 PWM1和 PWM2。

    从此时起、EVM 不再工作。 错误:DRV8873的"欠压故障"和 DVDD 引脚1仅显示1、15V、不显示正确的5V。

    在这个线程中看到我的第一个帖子、这是同一个问题、但此时它不能帮助为 DVDD 提供外部5V 电压、DRV8873已死。

    如果我为引脚1 DVDD 提供5V 外部电压、DRV8873将变热、DRV8873将从外部源在 DVDD 上消耗0.8A 电流。

    在首次测试后、我唯一要做的就是移除 R30和 R32、并在移除 R30和 R32的情况下为 IN1和 IN2提供3、3V 的外部 PWM。

    我想、EVM 板的 DRV8873内核有一个巨大的问题、这是不正常的。

    来自德国的问候

    Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    很遗憾听到您遇到更多问题。

    这听起来可能是一个不同的问题。 我将尝试在此处复制您的结果。

    您能否提供有关连接的一些详细信息?
    1) 1)您的控制器和 EVM 之间是否连接了接地?
    2) 2)外部控制器是 MCU 还是脉冲发生器?
    A)如果是脉冲发生器、您是否检查了输出电压? 我过去错误地设置了脉冲发生器、并且接收到的脉冲是电压的2倍(0至6.6V 或-3.3至+3.3V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、
    我认为这是同一个问题、首先 DVDD 上的0、683V 现在 DVDD 引脚上的1、15V 听起来像是一个稳压器问题!

    我对您的问题的回答:

    您能否提供有关连接的一些详细信息?
    1) 1)您的控制器和 EVM 之间是否连接了接地?      是的、控制器接地连接到 EVM 接地
    2) 2)外部控制器是 MCU 还是脉冲发生器?     它是一个具有 OSCi 的3、3V PWM 的3、3V 控制器32位。
    A)如果是脉冲发生器、您是否检查了输出电压? 我过去错误地设置了脉冲发生器、并且接收到的脉冲是电压的2倍(0至6.6V 或-3.3至+3.3V)。 PWM 3、3V 20kHz 的高精度数字控制器

    Holger Wagner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    感谢您的详细信息。 很抱歉、我太快按了"发送"。

    移除电阻器并连接控制器后、在 GUI 上执行了哪些步骤?
    GUI 设置是什么?
    PH/EN 或 PWM 模式?
    转换率?
    寄存器设置?
    根据您的描述、EVM 在您发出 PWM 脉冲之前一直工作正常(DRV8873处于唤醒状态并准备好接收 PWM 脉冲)? 是这样吗?

    您可以提供的任何其他详细信息/见解都将非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的快速响应。

    回答您的问题:

    移除电阻器并连接控制器后、在 GUI 上执行了哪些步骤?

    首先、它可以与我的控制器和 PWM 配合使用、但我的"PID 电机控制"太软了。 我在软 μs 中 μs 了不同的压摆率、从2.6V/μ s 上升时间到53.2V/μ s 上升时间。

    这在很短的时间内有效、比我在您的软"欠压故障"上获得故障状态更有效。 无法清除此故障、来自 DRV8873的 DVDD 稳压器已死。 (1.15V)

    GUI 设置是什么? PH/EN 或 PWM 模式? 转换率? 寄存器设置?

    工作模式:PWM

    压摆率:测试结果不同、但此后 DRV8873死了

    寄存器设置:我不更改寄存器中的任何内容、这是一个全新的电路板、我仅通过您的 GUI 测试了 PWM 模式的差分压摆率


    根据您的描述、EVM 在 您发出 PWM 脉冲之前一直工作正常(DRV8873处于唤醒状态并准备好接收 PWM 脉冲)? 是这样吗?

    它可与具有 GUI 滑块的内部 TI 控制器配合使用。

    它可在移除 R30和 R32的情况下与 PWM 模式下的控制器和 PID-Soft 配合使用

    我将压摆率更改为 FAST 和不同的值、之后、DRV8873中的内部稳压器死区。

    现在、nFault LED (红色)亮起、故障无法清除、DVDD 显示1.15V

    VBAT 通过实验室电源连接到12V 直流、最大 3A 电流输出、小电机在失速(阻断)时仅消耗1.5A 电流

    我已经用您的 DRV8412和 DRV8432 使用相同的电机和24V 5A 电机进行了大量测试、没有任何问题、但更便宜的 DRV8873将足以满足我们的理念。

    但是、有了这些问题、我们的机器将无法选择 DRV8873。 抱歉。

    如果您需要其他信息、请再次询问。

    Holger