This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
实际上、我 完成了 PCB 设计、并打印了5块基于 DRV8711的板来控制步进电机、我测试了几乎所有的功能、我获得了非常好的结果(256分辨率 、24伏、3安、300 kHz)
由于某些原因、5块电路板不再工作(由于多次焊接和脱焊、硬测试等)。
然后我决定打印25块电路板、并从中国供应商订购了25块 DRV8711、其中没有一个正在工作!
然后我点了25块慕斯,也没有人在工作!
它在 A+、A -、B +、B -或其中一些(电机的端子)的端子上直接连续地为我提供24伏电压,我尝试了很多解决方案,但没有办法
我考虑了焊接条件、更换了 IC 周围的所有电容器、但仍然让我感觉像50块 DRV 中的内部短路一样>>
我们非常感谢为我们团队提供的任何支持
我们的最后一个结果有很多视频、但我无法全部上传
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2018_2D00_09_2D00_28-at-6.46.02-PM.mp4
Khaled,ć
您会向我分享您的原理图吗? 如果您不想发布它,可以通过 e2e 消息将它发送给我。
好的,我会为原理图发送私人消息、PDF 或 Altium 文件?
这些是两种不同情况的结果。 订购 EVM 板没问题、但我的板在一个多月前工作良好的问题。 它甚至可以与原型配合使用,然后我订购了50个 IC,没有人在工作!
我试过所有这些 DRV,市场的股票是否有问题?
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2018_2D00_09_2D00_23-at-9.44.29-AM.mp4
e2e.ti.com/.../VID_2D00_20180719_2D00_WA0006.mp4