This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711

Guru**** 2575305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/745577/drv8711-drv8711

器件型号:DRV8711

大家好!

实际上、我 完成了 PCB 设计、并打印了5块基于 DRV8711的板来控制步进电机、我测试了几乎所有的功能、我获得了非常好的结果(256分辨率 、24伏、3安、300 kHz)

由于某些原因、5块电路板不再工作(由于多次焊接和脱焊、硬测试等)。

然后我决定打印25块电路板、并从中国供应商订购了25块 DRV8711、其中没有一个正在工作!
然后我点了25块慕斯,也没有人在工作!

它在 A+、A -、B +、B -或其中一些(电机的端子)的端子上直接连续地为我提供24伏电压,我尝试了很多解决方案,但没有办法

我考虑了焊接条件、更换了 IC 周围的所有电容器、但仍然让我感觉像50块 DRV 中的内部短路一样>>

我们非常感谢为我们团队提供的任何支持

我们的最后一个结果有很多视频、但我无法全部上传  

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2018_2D00_09_2D00_28-at-6.46.02-PM.mp4

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khaled,ć

    您会向我分享您的原理图吗? 如果您不想发布它,可以通过 e2e 消息将它发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会为原理图发送私人消息、PDF 或 Altium 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在一条消息中发送了原理图和布局设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khaled

    从原理图中、我没有发现任何问题。 要调试此问题、您是否要测量每个 DRV8711引脚电压? 那么、我们可能会发现引脚设置或输出异常?

    nFault 引脚电压是高电平还是低电平?

    此外、您能否购买 EVM (www.ti.com/.../DRV8711EVM) 、以便我们可以将每个引脚电压设置/输出与您的电路板进行比较?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是两种不同情况的结果。 订购 EVM 板没问题、但我的板在一个多月前工作良好的问题。 它甚至可以与原型配合使用,然后我订购了50个 IC,没有人在工作!

    我试过所有这些 DRV,市场的股票是否有问题?


    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2018_2D00_09_2D00_23-at-9.44.29-AM.mp4
    e2e.ti.com/.../VID_2D00_20180719_2D00_WA0006.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khaled

    "我的板在一个多月前工作得非常好。 它甚至可以与原型配合使用、然后我订购了50个 IC、没有人在工作!"

    在这种情况下、我建议您向 TI 质量团队发送少量样片、看看这些样片是否可以通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王丽

    请告诉我这些步骤以及如何执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khaled

    只需向您发送一条 e2e 消息。 您可以将样片发送给我并给我您的电子邮件地址。 我可以与您分享我的测试结果。