This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:OCP 的阈值电流

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184579/drv8432-threshold-current-of-ocp

器件型号:DRV8432

各位专家、您好!

我的客户想知道 OCP 的触发电流是否会随温度变化。 因为客户进行了一些测试、并且 OCP 的触发电流有所不同。 如果温度升高、触发电流似乎会降低。 结果是否合理?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Fujiwara、

    OCP 可能会因温度而变化、我在数据表中也看不到该数据。  OCP 设计用于系统保护、而不是精确的电流控制。   

    在这种情况下、分流电阻器的电阻变化也可能影响 OCP、具体取决于分流电阻器材料(热系数非常低的 Manganin 与其他材料相比)、前提是分流电阻器随驱动器升温。 在相关的注释中、我们提供 了有关不同传感电阻器布局的注释。   

    此致、

    Jacob