请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8432 各位专家、您好!
我的客户想知道 OCP 的触发电流是否会随温度变化。 因为客户进行了一些测试、并且 OCP 的触发电流有所不同。 如果温度升高、触发电流似乎会降低。 结果是否合理?
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户想知道 OCP 的触发电流是否会随温度变化。 因为客户进行了一些测试、并且 OCP 的触发电流有所不同。 如果温度升高、触发电流似乎会降低。 结果是否合理?
此致、
福吉瓦拉
嗨、 Fujiwara、
OCP 可能会因温度而变化、我在数据表中也看不到该数据。 OCP 设计用于系统保护、而不是精确的电流控制。
在这种情况下、分流电阻器的电阻变化也可能影响 OCP、具体取决于分流电阻器材料(热系数非常低的 Manganin 与其他材料相比)、前提是分流电阻器随驱动器升温。 在相关的注释中、我们提供 了有关不同传感电阻器布局的注释。

此致、
Jacob