This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:使用 I2C 进行初始配置的独立操作

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181091/mcf8316a-standalone-operation-using-i2c-for-initial-configuration

器件型号:MCF8316A

是否可以使用 I2C 设置和保存初始设置的速度设置、并在下电上电后将其保留、即使未连接 I2C 线路也是如此?  我尝试实现此功能、但未成功。  

例如:

1) 1) 1)使用 I2C 通信设置/配置电机转速和输出

2) 2)将速度控制模式设置为寄存器覆盖

3) 3) 将所有设置写入寄存器

4) 4)拔下 与 MCF8316AEVM 的 USB 连接

5) 5) 电机正在主动旋转

6) 6)重启 MCF8316A 的电源

7) 7)电机不旋转、并且在没有 I2C 输入的情况下、MCF8316AEVM 似乎已设置为默认速度设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKay、

    我已为您的主题分配了我们团队的一名成员。 我们的目标是尽快提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKay、

    遗憾 的是、用于设置覆盖速度的 digited_speed_CTRL 寄存器驻留在 RAM 中、在下电上电后不会被保留。 您需要使用模拟或 PWM 速度输入模式并在加电时提供非零速度输入 、以便在下电上电后实现默认速度。

    此致、
    Eric C.