请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 是否可以使用 I2C 设置和保存初始设置的速度设置、并在下电上电后将其保留、即使未连接 I2C 线路也是如此? 我尝试实现此功能、但未成功。
例如:
1) 1) 1)使用 I2C 通信设置/配置电机转速和输出
2) 2)将速度控制模式设置为寄存器覆盖
3) 3) 将所有设置写入寄存器
4) 4)拔下 与 MCF8316AEVM 的 USB 连接
5) 5) 电机正在主动旋转
6) 6)重启 MCF8316A 的电源
7) 7)电机不旋转、并且在没有 I2C 输入的情况下、MCF8316AEVM 似乎已设置为默认速度设置。