主题中讨论的其他器件:CSD19533Q5A
您好!
我使用 DRV8323RS 来驱动 PMSM、GHx 波形很奇怪(如下所示)。
有人知道它是如何生成的?
VM:48V
IDRIVEP_HS:30mA
IDRIVEN_HS:60mA
IDRIVEP_LS:30mA
IDRIVEN_LS:60mA
死区时间:400ns
PWM 控制模式: 3x PWM 模式
MOSFET:csd19533q5a
黄色:GHB、蓝色: INHB
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 DRV8323RS 来驱动 PMSM、GHx 波形很奇怪(如下所示)。
有人知道它是如何生成的?
VM:48V
IDRIVEP_HS:30mA
IDRIVEN_HS:60mA
IDRIVEP_LS:30mA
IDRIVEN_LS:60mA
死区时间:400ns
PWM 控制模式: 3x PWM 模式
MOSFET:csd19533q5a
黄色:GHB、蓝色: INHB
尊敬的 James:
[引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4413020 #4413020"]我认为 GHB 的怪异峰 值是 由 INHB 的不稳定引起的、但我不确定。我不认为 GHB 是由 INHB 上的噪声引起的、因为如果是这种情况、我们应该看到 GHB 和 SHB 之间的正常电压关系、即 GHB - SHB =升压电压 VCP = 11V 左右。
下面的 PIC 显示、左侧突出显示的圆圈中的 VCP 小于零、其中 SHB 高于 GHB;我是说如何在 VGS 小于0v 时打开 FET? 您能否在0v 级别对齐波形 HGB 和 SHB 以便于比较它们的值?
右侧高亮显示的圆圈显示、FET 导通期间 VCP 远低于11V、然后 VCP 恢复至适当的11V。
我认为从驱动器芯片 GHB 到 FET 栅极引脚有一个高阻抗连接、这个电阻限制了栅极充电电流、这导致了 GHB 信号的下降。
Brian

您好 Brian、
我 在 单模式(图1至图3)和运行模式(图4)下捕获一些波形。
不会在每个周期发生异常波峰。




然后、我将 IDRIVE 更改为120mA 和240mA、波形 如下所示。 VGS 的上升时间 较短、但异常 波形仍然存在。
当 我将 IDRIVE 增大到更高的值(330mA/600mA)并尝试移动电机时、电路板似乎停止工作或重新启动。


James
James、您好、
电机输出中似乎存在大量振铃、您是否尝试在原理图中实现 RC 缓冲器来缓解这种情况?
我还建议查看我们有关大功率系统设计注意事项的说明。 对于60V 驱动器而言、48V 是非常高的电压、因此系统必须经过精心设计、以应对任何寄生效应。
https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf
最棒的
Akshay
James、您好、
那么、是否存在 MOSFET 损坏/短路?
从 BLDC 的角度来看、在选择 MOSFET 时、我们的主要关注点是:
最棒的
Akshay
您好、 Akshay、
感谢您的建议。
"是否存在 MOSFET 损坏/短路?"
-是的、MOSFET 在高扭矩期间损坏、我在此 主题中提出了一些问题。 我们现在使用另一个电机、而信号 更差且 奇怪。
------------------
根据 slvaf66注释、我们测试了使用一些电容器、RC 缓冲器、栅极电阻器等设计的新硼。
我们尚未计算 RC 缓冲器和栅极电阻器的确切值、但信号已经改善、但还不够完美。
Inha 上有很多噪声、我得到了一些建议 单点接地的信息。 我们应该在这种情况下使用它吗?

James
我 在 单模式(图1至图3)和运行模式(图4)下捕获一些波形。
不会在每个周期发生异常波峰。
[/报价]尊敬的 James:
从下面的波形中可以看出、在圆圈中突出显示期间 VGS 为零、那么是什么因素导致 FET 在 SHB 下导通的电压超过20V? 不可能!!! 因此、我真的不认为 FET 实际上是在突出显示的圆圈内打开的、但信号 SHB 可能是由电机的另一相驱动的、而不是 B FET。 IOW、如果电机相位断开、则我们不会在突出显示的圆圈中看到脉冲。 我假设您在此应用中有用于换向的霍尔传感器信号、如果是、您能否断开电机相位线、然后手动旋转转子并观察相同的信号波形?
Brian

尊敬的 James:
[引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4443381 #4443381">我们 使用具有 SPI 通信功能的角度传感器。 您是否意味着直接测量电机相位信号而不是板载 SHX 信号?[/QUERP]在上一篇文章中、我指出了显示的突出显示的 SEB 和 GHB 同时变为高电平、因此它们的增量= VGS = 0v、这毫无意义、因为 VGS=0无法打开 FET 使 SHB 变为高电平。 因此、我认为驱动器不会导致突出显示的信号。 要确认这一点,您需要断开电路板上的电机三相导线,然后手动转动电机轴,以便 MCU 根据您的设计通过霍尔信号或角度传感器信号读取转子位置-- MCU 向驱动器输出换向信号(PWM)以控制输出。 然后、通过显示此电机转子转动期间的驱动器输出、并查看所述的奇怪脉冲是否发生变化。 如果它看起来很正常、则驱动器不输出奇怪的脉冲、但它来自其他东西。
Brian
尊敬的 James:
[引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4463205 #4463205"]我们发现,通过减少死区时间,它们可以更好。是的、死区时间过长将导致浮动 SHx 因空载电机电感电流突然过冲。
建议:比较使用400ns 和50ns 死区时间时的 FET 电源电流。 由于 FET 开始发生击穿、死区时间过短将导致电流更高。
Brian