This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:奇怪的 GHx 波形

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19533Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件:CSD19533Q5A

您好!

我使用 DRV8323RS 来驱动 PMSM、GHx 波形很奇怪(如下所示)。

有人知道它是如何生成的?  

VM:48V

IDRIVEP_HS:30mA

IDRIVEN_HS:60mA

IDRIVEP_LS:30mA

IDRIVEN_LS:60mA

死区时间:400ns

PWM 控制模式: 3x PWM 模式

MOSFET:csd19533q5a

黄色:GHB、蓝色: INHB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    栅极驱动电压看起来很小、您能否提供 VM、VCP、VGS 和 SHx 的波形?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Akshay

    如下图所示、

     是图片中的数学波形、因为 我们没有差分探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    感谢您提供波形。 我将在下周提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform ]是否有人知道如何生成它?  [/报价]

    可能是由于关断保护。 您能否在波形中包含 nFault 信号?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brian、

    nFault 波形如下所示。

    由于振铃干扰或其他原因、nFualt 似乎没有被下拉。

     我认为 GHB 的奇怪峰值 是 由 INHB 的不稳定引起的、但我不确定。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4413020 #4413020"]我认为  GHB 的怪异峰 值是 由 INHB 的不稳定引起的、但我不确定。

    我不认为 GHB 是由 INHB 上的噪声引起的、因为如果是这种情况、我们应该看到 GHB 和 SHB 之间的正常电压关系、即 GHB - SHB =升压电压 VCP = 11V 左右。  

    下面的 PIC 显示、左侧突出显示的圆圈中的 VCP 小于零、其中 SHB 高于 GHB;我是说如何在 VGS 小于0v 时打开 FET? 您能否在0v 级别对齐波形 HGB 和 SHB 以便于比较它们的值?

    右侧高亮显示的圆圈显示、FET 导通期间 VCP 远低于11V、然后 VCP 恢复至适当的11V。

    我认为从驱动器芯片 GHB 到 FET 栅极引脚有一个高阻抗连接、这个电阻限制了栅极充电电流、这导致了 GHB 信号的下降。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="106056" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4413829 #4413829"]驱动器芯片 GHB 到 FET 栅极引脚,[/quot]

    您好  Brian、

    我 在  单模式(图1至图3)和运行模式(图4)下捕获一些波形。

    不会在每个周期发生异常波峰。

    然后、我将 IDRIVE 更改为120mA 和240mA、波形 如下所示。   VGS 的上升时间 较短、但异常 波形仍然存在。

    当 我将 IDRIVE 增大到更高的值(330mA/600mA)并尝试移动电机时、电路板似乎停止工作或重新启动。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    电机输出中似乎存在大量振铃、您是否尝试在原理图中实现 RC 缓冲器来缓解这种情况?

    我还建议查看我们有关大功率系统设计注意事项的说明。 对于60V 驱动器而言、48V 是非常高的电压、因此系统必须经过精心设计、以应对任何寄生效应。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/991693/faq-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    这是否意味着这种奇怪的振铃也可能是由振铃引起的?

        正在焊接的新电路板具有 RC 缓冲器、我们将很快对其进行测试。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    振铃可能是造成的、并且会耦合到其他信号中。 请告诉我 RC 缓冲器是否能够解决此问题。  

    我还想知道您是否看到 IC 或 MOSFET 上有任何种类的损坏。 此外、在任何特定测试期间、例如仅在启动时、还是在高扭矩/电流期间、是否也会出现这些 GHx 尖峰? 还是始终存在?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

     当电机旋转时、这些尖峰始终存在。   使用 功能更强大的电机时、信号会更糟。

    您能否就 MOSFET 的选择向我们提供一些建议?  我们使用最大总线电流为90A 或更高的48V 电机。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    那么、是否存在 MOSFET 损坏/短路?

    从 BLDC 的角度来看、在选择 MOSFET 时、我们的主要关注点是:

    1. 额定电压(VDS):这应该能够考虑最大漏极电压、并有一定的安全空间。
    2. 漏极电流(ID):适合预期的电机电流、以防止损坏。
    3. Qgd:MOSFET 的上升/下降时间取决于 QGD。 Trise/Fall = QGD/Isource/Sink。
    4. 栅源阈值电压(VGS (TH)):驱动器的栅极驱动电压应能够导通 FET。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    感谢您的建议。

    "是否存在 MOSFET 损坏/短路?"

    -是的、MOSFET 在高扭矩期间损坏、我在此 主题中提出了一些问题。  我们现在使用另一个电机、而信号 更差且 奇怪。

    ------------------

    根据     slvaf66注释、我们测试了使用一些电容器、RC 缓冲器、栅极电阻器等设计的新硼。

    我们尚未计算 RC 缓冲器和栅极电阻器的确切值、但信号已经改善、但还不够完美。  

     Inha 上有很多噪声、我得到了一些建议 单点接地的信息。 我们应该在这种情况下使用它吗?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉、该团队的回复延迟、已休假。 Akshay 应该能够在下周做出回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    很棒的假期

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    请根据前面提供的列表检查 MOSFET 是否满足要求。

    单点接地更适合低频。  一个公共接地将具有噪声更大的高频信号、使用与较安静信号相同的接地、这可能不推荐。  

    如果噪声从电机耦合到 INHx 的接地、则分区接地可能很有用。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、接下来我们将尝试分区接地。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    已理解、但请理解、只有当噪声来自电机时、这才有用。

     我现在将关闭该线程。 如果您有更多问题、请随时重新打开主题帖、或者启动新主题帖以解决新问题。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4414433 #4414433"]

    我 在  单模式(图1至图3)和运行模式(图4)下捕获一些波形。

    不会在每个周期发生异常波峰。

    [/报价]

    尊敬的 James:

    从下面的波形中可以看出、在圆圈中突出显示期间 VGS 为零、那么是什么因素导致 FET 在 SHB 下导通的电压超过20V? 不可能!!! 因此、我真的不认为 FET 实际上是在突出显示的圆圈内打开的、但信号 SHB 可能是由电机的另一相驱动的、而不是 B FET。 IOW、如果电机相位断开、则我们不会在突出显示的圆圈中看到脉冲。 我假设您在此应用中有用于换向的霍尔传感器信号、如果是、您能否断开电机相位线、然后手动旋转转子并观察相同的信号波形?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    我们 使用具有 SPI 通信功能的角度传感器。  您是否意味着直接测量电机相位信号而不是板载 SHx 信号?
    新电路板 刚刚焊接、我们将对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、  

    是的、请告诉我们新电路板的测试是如何进行的。 为了查看尖峰来自何处、让我们捕获 GHB、SHB、SHA 和 SHC 的波形。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4443381 #4443381">我们 使用具有 SPI 通信功能的角度传感器。  您是否意味着直接测量电机相位信号而不是板载 SHX 信号?[/QUERP]

    在上一篇文章中、我指出了显示的突出显示的 SEB 和 GHB 同时变为高电平、因此它们的增量= VGS = 0v、这毫无意义、因为 VGS=0无法打开 FET 使 SHB 变为高电平。 因此、我认为驱动器不会导致突出显示的信号。 要确认这一点,您需要断开电路板上的电机三相导线,然后手动转动电机轴,以便 MCU 根据您的设计通过霍尔信号或角度传感器信号读取转子位置-- MCU 向驱动器输出换向信号(PWM)以控制输出。 然后、通过显示此电机转子转动期间的驱动器输出、并查看所述的奇怪脉冲是否发生变化。 如果它看起来很正常、则驱动器不输出奇怪的脉冲、但它来自其他东西。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您 的详细解释、我将尝试一下。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    祝您在测试中一切顺利!

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brian、

    我们 尝试了您的方法、驱动程序输出正常。  

    新的硼也经过了测试。 GHx 和 SHx 的波形 已经改进、我们发现通过减少死区时间、它们可以更好。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    很高兴知道您正在获得改进的结果。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [引用 userid="540825" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171857/drv8323r-weird-ghx-waveform/4463205 #4463205"]我们发现,通过减少死区时间,它们可以更好。

    是的、死区时间过长将导致浮动 SHx 因空载电机电感电流突然过冲。

    建议:比较使用400ns 和50ns 死区时间时的 FET 电源电流。 由于 FET 开始发生击穿、死区时间过短将导致电流更高。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    无需再提出任何问题、感谢您的帮助。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brian、

    感谢您的帮助和建议。 我们将执行更多测试、尤其是在高负载下。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    很高兴听到这个消息。 现在关闭线程、如果需要更多支持、请随意重新打开该线程、如果遇到较新的问题、请启动新线程。

    最棒的

    Akshay