主题中讨论的其他器件:TIDA-00875、 DRV8870
您好!
我已阅读参考设计 TIDA-00875。
我已经使用 DRV8870来驱动单相 BLDC。
但我在某些位置而不是某些位置。启动电机时遇到了问题
此参考设计 TIDA-00875是否存在相同的问题?它是如何导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已阅读参考设计 TIDA-00875。
我已经使用 DRV8870来驱动单相 BLDC。
但我在某些位置而不是某些位置。启动电机时遇到了问题
此参考设计 TIDA-00875是否存在相同的问题?它是如何导致的?
嗨、Bella、
我通读了 TIDA-00875指南、从某些位置开始、似乎没有问题。 如果是这样,我觉得指南中的某个地方会提到这一点。
您是否拥有可以测试的更小电机? 我想知道、对于 DRV8870、从特定位置开始的电流是否过大。 或者、当电机尝试在特定位置启动时、电机是否"摆动"? 在启动过程中、您可能会添加一些软件控制、例如打开/关闭/打开/关闭/打开、同时减少每次更改之间的延迟、以帮助它从有问题的开始位置移开。
您可以尝试将 Isen 电阻器(R8)替换为0欧姆、以禁用电流调节并查看行为是否发生变化。
此致、
Jacob
您好、Bella、
[引用 userid="530934" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184964/drv8701evm-drive-a-single-phase-brushless-dc-bldc-with-a-brushed-motor-driver-reference-design。但我在某些位置而不是某些位置启动电机时遇到问题您能详细说明吗?
该电路已经过验证。
此致、
Pablo Armet
您好、Jacob、
我已将 Isen 电阻器(R8)替换为0欧姆。 。电流高达1.5A、但在某些特定位置、电机仍然无法启动、因此我排除了启动电流不足以防止自启动 Δ I 的事实
我 没有一个可以 测试的较小电机。 因为这是客户指定使用的电机。
在某些启动位置、电机平稳启动。
但在某些起始位置、电机摆幅很小、但它似乎在起始点被力卡住。 我明天可以做一个视频。
我可以找到 TIDA-00875的作者吗? 我想问他做了什么实验。
您好、Pablo、
单相永磁同步电机具有一个"死点"、如下图所示、电机扭矩由两个分量组成、电磁扭矩和磁阻扭矩、可传输到具有统一气隙结构的单相永磁电机。 电磁扭矩有一个周期性的"死点"、即当绕组通电时、定子磁场的角度为0°或180°、电磁扭矩为0、因此当电机静止时、转子无法在死点停止。 为了消除"死点"、在电机设计中需要更改转子磁电路的对称性、使用非对称气隙结构设计、使用磁阻扭矩和电磁扭矩合成、这使转子能够在所有电角获得启动扭矩、 解决电机"死点"问题。
KP82201SG 内置智能启动算法、在不同气隙设计结构和不同负载条件下、电机可以平稳启动。