This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关 INx PWM 控制输入占空比的问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184096/drv8718-q1-question-about-inx-pwm-control-inputs-duty-cycle

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我的客户表示对于 INx PWM 输入信号、如果将占空比设置为10%或20%、半桥栅极驱动器就无法输出且始终处于低电平。 如果将占空比≥30%增大、栅极驱动器输出就会正常。

请帮您解释一下。 这是正常的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。我们将在24小时内审查您的问题和反馈

    此致

    Shinya Morità ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果 DRV 的输出被关闭、改变占空比可能会发生一些故障情况。

    以下是调试建议。

    -读回以下状态寄存器。 它将告诉您发生了什么类型的故障。 然后根据故障情况修复该问题。

     例如、如果发生 VDS 过流故障、请通过 SPI 寄存器调整适当的 VDS 阈值。  

    -持续监控 nFAULT 引脚并尝试捕捉 nFAULT 低电平时序。   当 nFAULT 变为低电平时、可能会发生某种情况。 例如 PVDD、电源压降、更高的电机电流等

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    非常感谢! 将在需要其他支持时更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    感谢你的答复。 如果需要进一步支持、请再次发布问题。

    此致

    Shinya Morita