请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
我的客户表示对于 INx PWM 输入信号、如果将占空比设置为10%或20%、半桥栅极驱动器就无法输出且始终处于低电平。 如果将占空比≥30%增大、栅极驱动器输出就会正常。
请帮您解释一下。 这是正常的吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户表示对于 INx PWM 输入信号、如果将占空比设置为10%或20%、半桥栅极驱动器就无法输出且始终处于低电平。 如果将占空比≥30%增大、栅极驱动器输出就会正常。
请帮您解释一下。 这是正常的吗?
谢谢!
您好!
感谢您的提问。 如果 DRV 的输出被关闭、改变占空比可能会发生一些故障情况。
以下是调试建议。
-读回以下状态寄存器。 它将告诉您发生了什么类型的故障。 然后根据故障情况修复该问题。
例如、如果发生 VDS 过流故障、请通过 SPI 寄存器调整适当的 VDS 阈值。

-持续监控 nFAULT 引脚并尝试捕捉 nFAULT 低电平时序。 当 nFAULT 变为低电平时、可能会发生某种情况。 例如 PVDD、电源压降、更高的电机电流等
此致
Shinya Morita