This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV2624:DRV2624和负载阻抗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698256/compiler-drv2624-drv2624-and-load-impedance

器件型号:DRV2624
主题中讨论的其他器件: DRV2604

工具/软件:TI C/C++编译器

当我在 POC 中使用 DRV2624芯片时、对某些规格的疑问即将到来。 我们要使用的 ERM 为5.5欧姆+/-20%。

数据表列出了建议的工作环境、表明 RL 负载阻抗最小为8欧姆。 在您遇到这种情况时、这是否会被视为上述5.5欧姆候选 ERM 的问题、为什么?

2.数据表中的电话以4欧姆标准指出了 ZLoad "LOAD 用于过流检测的负载阻抗阈值"。 使用5.5欧姆候选 ERM、我们是否应该预测任何问题?

DRV2624能否驱动此 振动电机

我注意到其他 DRV 芯片、例如 DRV2604、具有相同的规格。 我们的 ERM 是可用 ERM 的正常情况、因此如果 DRV 未配备运行 ERM、我会感到惊讶。 在您的解决方案中、请提供详细信息、因为它可能适合在限制适用时在开环设置中执行、然后在闭环模式下执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonny:

    1和2。 您可以将5.5欧姆 ERM 用于我们的器件。 在负载电阻为~3-4欧姆之前、短路保护不会激活。 您的 ERM 不应存在任何问题。

    3、是的、DRV2624应该能够驱动该 LRA。

    在我们的器件中使用此类命名法的原因是、我们测试/保证能够驱动大于或等于8欧姆的电阻负载。 与列为4欧姆典型值的短路保护电阻相比、这个经测试的电阻具有一些额外的余量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonny:

    如果您有任何其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!我的问题得到了解决